结果:找到"LOTO示波器 触发演示 软件功能",相关内容1000条
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能
- 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏的触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发了。如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器 ,触发灵敏度功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-14 10:29:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 FIR数字滤波 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
- LOTO示波器软件功能||触发演示
- 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 触发演示 软件功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
- LOTO示波器两种电流探头的对比实测
- 为了对比分析探头C20A与感应式探头AC20A的区别,在这次演示中,我每个通道接一种不同的电流探头。B通道接了一路C20A电流探头,A通道接了一路AC20A感应式的电流探头,同时测一路电流,看它们的区别。在之前的文章中,我们介绍了C05A,C20A等探头,是可以测直流或者低频率电流波形。它通过DE-15扩展口接入示波器,另一端是接入式的两根导线,需要串联在被测电路里来测量电流波形这种电流探头只能通过DE-15扩展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一个通道。这种探头的优势是可以测直流和低频率的波形,小于50KHz的电流波形。它的缺点是必须接入被测电路中才可以测电流...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 电流探头 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-06 09:13:00
- LOTO示波器基础教程之《手机示波器》如何使用---安卓版
- 本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 手机示波器 安卓版 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:46:00
返回